菜鸡想找个15V供电,能捕捉到宽度ns级别的信号,并且也在ns级别可以输出的运放,但是翻了芯片手册大概就看到了压摆率和建立时间这些,不知道传播延时在哪看,有没有大佬可以给点推荐啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,通常运放的数据手册不会有传输延迟这个参数,它更大程度上依赖于压摆率这个参数来表示快慢。
您为什么要求传输延迟这个参数? 是想使用运放来做比较器吗?因为传输延迟通常用于数字器件,而运放则用于模拟应用。
运放电路中是以输入信号为基准的输出信号的相位响应,因此正弦波的每个频率(频域)都存在特定的相位延迟。使用TINA-TI 仿真可被用来估算一个特定信号的"传播延迟“。
所以可以使用TINA来进行仿真,比如将传播延迟定义为从50%输入到50%输出的时间。
你好,感谢你的回复,我是想要做一个很短的脉冲信号采样,因为那个脉冲幅值比较大,所以想做下调理
您好,ns级的脉冲,那么脉冲的上升沿和下降沿的时间肯定也为ns。
这样的话,那么信号的带宽可以简单计算下0.35/tr. 以1ns为例,则为350MHz。
不知输入信号幅值多大,输出多少,根据增益Gain=Vout/Vin. 然后运放的GBP=Gain*350Mhz.
即使增益为1,需要运放的增益带宽积也至少350Mhz, 如果增益再大一些,到了Ghz的级别。
所以根据您的应用,我认为可以考虑电流反馈运放,速度要比普通的运放快. 比如THS3491,GBP=900Mhz,最大供电电压32V。或者其他更高GBP的高速运放器件。