This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我在做一个LDO的仿真,通过仿真验证了不同运放对LDO输出电压纹波的影响。仿真设置输入电压为5.5V,并且有一个峰峰值为50mV,200kHz的三角波纹波。输出设为5V。
仿真结果如下,OPA551增益带宽3MHz:输出纹波3.36mV;OPA552增益带宽12MHz,输出纹波1.5mV;TLV172增益带宽10MHz,输出纹波18.49mV。下面是仿真模型和输出纹波仿真图。
我的理解中,增益带宽越高输出纹波越小,但是仿真结果却不是这样,是仿真模型有问题吗,还是有运放其他参数有影响。可以详细解释一下吗,谢谢。
仿真设置输入电压为5.5V,并且有一个峰峰值为50mV,200kHz的三角波纹波。输出设为5V。
您在输入端加纹波,应该是想仿真LDO的PSRR与内部误差放大器的哪些参数有关,但是这个不能单独看运放的性能来决定的,它是与整个LDO的开环增益有关的,具体查看文档 Understanding PSRR in LDO:
在您上述条件下,如果要对比放大器对LDO的影响,结合slyt202.pdf文档的分析,您可以从下面思路考虑:
您输入的纹波的频率是200khz,通过slyt202.pdf文档如下截图的描述且文档Figure 2. PSRR curve曲线,可以知道,这是PSRR曲线的区域3,区域3中,反馈回路的影响很小,因此输出电容器与从VIN到VOUT的任何寄生参数一起占据主导地位。栅极驱动器以高频驱动pass-FET gate的能力也对区域3产生影响。是误差放大器驱动pass-FET gate,因此我想对比放大器对LDO的影响,应该主要看放大器的高频驱动能力。
OPA551 OPA552是功率放大,输出驱动能力远大于TLV172,因此可解释使用OPA551 OPA552作为LDO的误差放大器时的纹波比TLV172小的多。
OPA551 OPA552的对比只能从带宽方面考虑了,OPA552带宽高所以纹波较小。
很抱歉,文档里没有提及PSRR的来源,但是我找到了一些测量LDO PSRR的一些相关资料,希望对您有帮助: