This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA847: SMA输出的高频信号通过一个镊子滤除掉了

Part Number: OPA847


如图信号通过SMA接口送到虚拟采集卡测量,带有很大的高频噪声如图1,此时用一个镊子如图4按在SMA的信号脚上,噪声消失如图2、3; 镊子的尖头和手握的部分并不导通(有绝缘涂层);若戴着手套操作则无法去除效果消失;将镊子换成一段杜邦线,一头连接SMA信号脚一头用手握住也可。不知到这个时什么原因;电路采用OPA847高速运放,反向比例放大电路。

  • 您好,

    SMA接口信号是指OPA847的输出信号吗?电路板中与SMA接口信号共地的其他节点信号怎样呢?是否也存在干扰?

    我想整个电路板的地信号可能存在共模干扰,使得测得的信号存在干扰,通过人体接地后泄放了这个干扰信号

  • 电路中其他节点信号也存在干扰。

    下图1到图4为输入频率2k,VPP分别等于50mv,140mv,200mv,300mv正弦波对应的输出波形;比例运放的电路原理图如最后图所示。电源滤波采用0.1nf并100pf的滤波电容,原理图中没有画出。图5为输入90mv时,输入与输出波形(黄色是输入),图6是用镊子碰触输出后的输出波形(Open mouth,梦中情波)。这个干扰看来是在板子上电后输入端就有的(注意不是信号源本身就有的,关闭电源,输出波形与输入波形差不多)。增大频率,图7为输入11kHz时的输出波形,感觉频率变高了,增益变得还更大了。将输入电容C3用导线短路后,输出为峰峰值为0,但是直流=4V左右。?不知道电路问题出在哪里,为什么会出现干扰,以及怎样消除这个干扰

  • 另外,输入为信号发生器

  •  ,当去掉SMA接口的输入,输出波形如图,上电后,波形逐渐变大至图示

  • 削顶的波形应该是输出超出运放输出范围了,注意下运放的输出幅值范围:

    短接电容C3,输出直流信号也是因为输出幅值太大了超出了运放的输出范围导致的。输入信号幅值看图片最小是380.088mV,增益是-182,这远超运放输出范围,输出异常。

    上述波形您都是用虚拟采集卡获得的吗?如果是的话,您是否可以使用示波器测量运放输入输出波形?或者您直接使用虚拟采集卡采集信号发生器产生的波形看信号质量是怎样的?我这里怀疑是虚拟采集卡引入的噪声;