Part Number: OPA549
hi,我想问下,我用opa549并联7个,每个电流Limit设置为7.2A, 总共输出50A, 这样对芯片工作有没有什么影响,会不会对性能有影响,还有发热是不是会更厉害点,散热怎么考虑呢.麻烦了.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,不推荐并联2个以上的方法来提高电流,要考虑发热,以及OPA549并联之间的影响呢。
您主要是什么方面的应用?除了考虑输出电流的能力,那么输出电压幅值,带宽,或者压摆率是否都满足应用需求呢?
您好,您参考下这篇并联运放提高输出电流的blog,单纯的两个并联不可取,但是两个并联,一个做主,一个做从,是问题的,但是对于高速信号、请非常小心。您希望 A2能够准确地复制 A1的输出。如果信号移动得太快、A2的相移将导致不同的输出电压和浪费的电流。避免压摆很重要。如有必要、在输入端添加 R-C 滤波器、以便 A1输出端的最快变化速率远低于转换速率。在转换期间,两个放大器的动态行为可能不匹配。您参考下里面的详细介绍:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/paralleling-op-amps-is-it-possible