This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电路板布局时电源的摆放位置问题



对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么,我在一些资料上看到过:多级放大电路中,布线时考虑信号流向,防止级间干扰,且电源靠近后级,防止各级形成共阻。但我还是不太理解,所以想请教TI的老师给我解答?就是除此之外,还应注意哪些,减少电路的干扰(多级放大电路中)?

  • 您好,

    暂时没有找到专门多级应用中layout 介绍的文章。

    高频中,关于电源的处理会比信号关注度小一些,鉴于您的描述我觉得除了常规的

    power、GND 最好走内层,去耦电容,与信号线距离,芯片下面是否可以走power信号等注意外,

    尽量选用多层板,

    在信号线较多的layout中,如果电源无法避免靠近信号线则注意此处的电源最好是经过去耦电容处理过的。

    对需要reference的信号线避免在邻近层跨power。

    power和信号间的干扰在无法避免的情况下优先选择靠近与电源大小更接近的信号,减小干扰。

    去耦电容其实是最重要的,

    如果电源是从电路板外部接入的,在接口处注意加大的去耦,减小接口处带来的低频纹波。

    加陶瓷电容滤除高频传导噪声,

    可以预留串联电阻或者bead的位置组成Pi 型滤波器,

    如果有数字地和模拟地,注意电源接的是模拟地。

    。。。

  • 你好,

    个人经验,多级放大电路中,PCB电源摆放位置大概注意以下:

    1、多级放大器之间的电源最好不要共用,而且电源线远短越好。

    2、电源要加退耦电容,而且退耦电容要尽量靠近芯片电源引脚。

    3、还有,电源与地应该留在电路板一边,信号从一头输入,另一头输出

    4、为了提高抗干扰性,地线最好跟着信号线走。

    附件是关于PCB的文档,希望可以帮到你。

    PCB Layout Tips for High Resolution.pdf