This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

增益带宽积 gbw



请教:多个运放级联,gbw怎么求?

谢谢各位专家。

  • 对你的问题不是太理解哈。

    多级级联,对于BW和GAIN之间的矛盾不还是看各级运放自身的吗?

  • 您好,

    增益带宽积GBW是衡量电压反馈运放(VFA)处理信号能力的指标,无论是级联还是单独的运放,针对每一个运放来说它的GBW 独立且恒定的。

    注意GBW 对电流反馈运放(CFA)没有实际意义。

  • 你好,

    增益带宽积无论是级联还是单级运放,是一样的考虑。因为增益带宽积是运放自身的参数特性,与其他级联部分没关系。

    对于电压反馈运放,增益带宽积需要慎重选择,质疑选取合适的信号频率以及适合的放大倍数,要留有余量。

    对于电流反馈运放,增益带宽积不像电压反馈型一样,它与信号频率以及增益没有很明确的关系。在电流型运放使用时,注意反馈电阻越大,电路越稳定(同时也会牺牲掉带宽,带宽下降),一般手册上有推荐值,过大会限制带宽,过小会有振铃现象。

    多级运放级联,还是要考虑每一级自己的增益,频率,以及增益带宽积就好。

  • joseph,

           您好,GBW通常是针对单个放大器而言的一个指标,多个运放级联就没有这个概念了,只能说是小信号增益为1处的信号频率。不知道你所说的级联是如何级联,能否给一个级联电路图,方便大家分析,谢谢!

  • 多个运放级联,如果级间没有反馈,就没有GBW的概念。如果级间有反馈,手算结合仿真吧,这种情况下求那个GBW,没有什么实际价值。