其实还蛮喜欢TI的webench和TI的TINA的。
webench用在电源方面我就不说了,论坛上有很多牛人,各种类型的电源在上面都有选择。关于webench,我喜欢调里面的输入参数,然后看输出各个参数的区别,很喜欢simulate。 最近一直在研究运放,其实这和电源关系倒不是很大,当然和电源的反馈也有关,尤其是电源中都要用到反馈,SMPS中FLYBACK的431的应用, 以前一直不知道为什么要并电阻和电容,以及主要是这两个值的选取,根本不理解,还有LDO的输出电容也会影响环路稳定。 看了许多的amplifier的书,以及TI的运放文章,有art kay的运算放大器电路中固有噪声的分析与测量 尤其是“Tim Green 运放的稳定性”这篇文章,让我以前对反馈的稳定性完全不了解,到现在有点了解,小有所得,有点小小心得。 不太喜欢用cadence啊之类带的仿真,太大,复杂,而且选取的模型也未必有TI的文章上的spice模型,个人感觉,不一定对。
这个时候用webench和TI-TINA的明显好处就来了,这就是TI的公司自己做的,模型可以从TI的网站上down下来。 对于大家学习以及加深知识巩固来说,还是非常有用处的。 现在比较喜欢看TI的AD的技术文档,尤其是FAE写的,当然大部分都是英文版的,都非常详细和入理。 每每有什么文章看不懂的时候,就试着用WEBENCH和TI-TINA去选东西试试看结果,为了看一个不懂的小问题,这个时候webench和TI-Tina的好处就来了,简单,易用, 不需要花太长时间去设计原理图和验证,直接从这两个里面拉就可以了。
我想TI做webench的作用,大概也有如此,给用户简单而实际的选择设计,从而黏住客户。 我是非常喜欢上TI的deyisupport网站,里面的FAE的回答速度也很快,这里是相较于其他IC公司的支持网站来比较的,具体我就不说了。 P个S:本人非TI的五毛,纯粹个人感受。不喜勿喷... http://www.ti.com.cn/tool/cn/tina-ti ,TI-TINA的下载地址。