Other Parts Discussed in Thread: OP07, OPA251
用运算放大器与晶体管搭建V-I转换电路,其理论分析如下图中,
然而仿真发现,输入信号为4V时,输出电压V2等于3V,电压V3等于2.3V左右(这个是PN结压降,可以理解);按照理论分析,不应该是V3=V1么?
该怎么理解这个电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
差别这么大应该是受到运放供电限制,看一看芯片的允许的输入范围是多少,或者直接在仿真的时候增加电源轨。
谢谢你,真的是受到运放供电的限制。
不过,为什么会限制呢?输入电压即使是3V,输出都达不到3V
您好,
您用的是OP07吗?
如果不是芯片特性问题可能就是模型问题。
OP07的手册中压降还是满利害的,您可以换个范围大些的运放适适看。
你先用DC扫描,扫一下那个三极管的直流输入输出特性吧,扫的时候,可以把上下两个电阻都挂上。不出意外的话,应该是电路的直流工作点不对。另外,这种应用还是用MOS或者CMOS之类的晶体管吧,用Bipolar,直流工作点太难掌握。如果在发射级挂个R1那样的射级反馈电阻,又会减小动态范围,总之就是很难用。
你这就是一个恒流源的电路,单从运放来讲,V3应该和V1相等。但你要注意,V3的最大值还受2电阻加三极管分压电路限制。
即假设三极管上无压降,V3最大也只能2.5V。
如果你要提高输入范围,有两个办法:
1. 减小R2;
2. 增大R2上端的电源电压V3 5(运放的供电不用调。)
您好,这个不能算是恒流源吧,因为输出电流跟负载有关系。Io=Ui/Rf
其次,按照你说的把R2减小,供电正负5V的话,仍然输出不能大于3V,应该是电源的限制。
还有,这个输出跟三极管集电极的电源V3并没有关系,无论V3多大,都不会影响输出的啊。
怎么回事呢?
您好,
您可以用OPA251 来仿真看看,效果会好很多,
使用OP07基本在大于2V输入的时候,就不在有线性,您可以搭建简单的放大线路来看模型的饱和范围。