最近要用外差原理做一个简易频谱仪,其中要用到dds产生10M到30M的高频信号。但是产生的这个信号其中有一个直流分量,需要除掉。我的问题如下:
1.想要去这个直流分量,各位老师有什么好的方法?
2.我用的是一个宽带运放 做减法器去除,但是这个的数据手册上没有减法器的典型电路,我就随便根据普通的方法接了一个减法器。但是结果很不理想,输出波形完全失真,且衰减很厉害,与数据手册上的增益带宽积严重不符。想问一下这是什么原因?宽带运放需要注意哪些问题?
期待各位老师的解答,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近要用外差原理做一个简易频谱仪,其中要用到dds产生10M到30M的高频信号。但是产生的这个信号其中有一个直流分量,需要除掉。我的问题如下:
1.想要去这个直流分量,各位老师有什么好的方法?
2.我用的是一个宽带运放 做减法器去除,但是这个的数据手册上没有减法器的典型电路,我就随便根据普通的方法接了一个减法器。但是结果很不理想,输出波形完全失真,且衰减很厉害,与数据手册上的增益带宽积严重不符。想问一下这是什么原因?宽带运放需要注意哪些问题?
期待各位老师的解答,谢谢。
您好,
1,VFA运放手册中给出的GBW往往是-3db 点的值,如果选择的buffer不够大会有衰减,您可以在TI 高速运放中选择
2,上传您的线路,最好再附上问题波形
1.频谱仪输入都是交流耦合吧?加个隔直挡掉直流再进运放。至于运放本身产生的DC offset,采进ADC,丢给FPGA用数字滤波器滤。
2. 首先不要迷信“增益带宽积”这种东西,这个参数完全是用最简陋的一阶近似得到的一个很粗略的值。低速应用里,只要输出负载一大,运放变成二阶或者高阶系统,这个参数立刻失灵。高速应用里,寄生参数太多,运放根本不是个一阶系统,这个“增益带宽积”就更不能用了。其次宽带运放应用时注意Rf和Rg需要调,一般不会太大;输入输出匹配(如果手册有提到);焊接时尽量干净,少留寄生电容电感。
款低啊的运放很多啊,
个人认为比较好用的有opa690 opa695 opa843 opa847 opa820等等
给你推荐一个工具,便于你选型,在ti官网上,下面是工具连接:
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/operational-amplifier-op-amp-products.page