This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教大家一个OPA2690反相放大的问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA2690, OPA690

尊敬的专家您好:

我是一个初学者,首先问一个基础问题:OPA2690是否可以等效的看过2片OPA690(不考虑disable端口)?

其次, 我尝试使用针对OPA690的一个放大2倍的反相比例放大电路进行测试:

正相输入端通过一个146欧姆的电阻接地,Rf=400欧姆,输入电阻RG=200欧姆,输入信号通过67欧姆电阻接地,输出电阻为50欧姆。供电为正负5V,正负电源之间接0.1uf电容滤波,并且分别接了0.1uf和10uf电容接地滤波。

在实际使用中,信号似乎只通过输入电阻,反馈电阻,输出电阻形成一个衰减过程,并没有通过OPA2690芯片。输入信号不变,芯片供电与否对输出信号并无影响。请问各位专家为什么会这样?如果要用2690实现2倍放大的话应该如何接电路?

  • 另附上电路图:

  • 1、2690可以看成两个690,不考虑引脚DIS

    2、2690手册上推荐的-2倍放大电路跟690是一样的,可以这么用

    3、至于你说的,电路上电与否都不影响输出,估计是自激了(在你电路焊接正确的情况下),建议你用示波器去测试输出信号,分析器频率,幅值等。

    也可以把输入接地,上电后测试输出端。

    请把测试波形贴出来,给你参考下。

  • 如果输入端接地,则无论上电与否输出端均无信号。如果输入端接信号源,则无论上电与否输出端均为信号源的信号。频率不变,幅值有衰减,随着频率增加衰减变大。请问是什么原因呢?

  • 如果你是按照上面的电路图焊接电路的话,你这个结果是正确的。

    原因是:

    1.你电路采用了反向放大,反馈电阻/增益电阻=2,也就是说放大器增益为2

    2.你输入端进行了输入阻抗匹配,也就是说那个接地的67欧电阻与反向输入端的200欧电阻并联等效为50欧电阻,这个50欧电阻与输入信号源的阻抗进行了匹配,但是这样使得原有的信号衰减了一半

    3.综合1与2,我们可以得到整个电路的增益应该为1,所以你无论上电与否输出都不变。此外,当频率增大时,放大器放大倍数会有一定衰减,因此你看到输出随频率的增大而减小的结果。

  • 排除自激现象。你的输出是正确的,如楼上所说,阻抗匹配使得电路衰减一半,综合起来等于增益为1.

    1、利用电阻网络进行阻抗匹配,可以对电路的稳定性起到作用,但同时要以增益减半为代价的,属于正常现象。

    2、随着频率增大,衰减越快也是正常现象,是由于运放增益带宽积所限。

    所以,你要想增益为-2,在进行阻抗匹配的情况下,可以把运放增益设置为-4.

  • 十分感谢   问题已经解决了

  • 请问怎么解决的,还有这个电路有负载吗?衰减了多少啊