This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放的正相放大和反相放大的区别



在我们的模电书上对运放的介绍并不多,我看到的正反相放大的区别很少,只有相位和输入电阻的区别,还有就是放大倍数有微弱的区别,其他的就没有了。因此在设计电路得时候不知道用同相还是反相,如果对输入电阻和相位没有特殊要求的话,是不是同相放大和反相放大都可以吗,例如:做信号链路的中间级和输出级,同相和反相该怎么选!我想同相和反相的区别应该是有很多的,望高手指点一二!

  • 你好:

    个人理解如下

    首先,同相放大放大电路呈现的是高阻输入,对于前级输出阻抗很大的电路比较适用。 而反相放大电路输入阻抗则由增益和反馈电阻决定,比较小,不适用于前级电路输出阻抗很大的场合。

    其次,对于反相放大电路,放大器的输入共模电压是固定的,它的共模就是地。而且同相端接地,反相端虚地,抗干扰能力强;而对于同相放大电路,放大器的输入共模就是输入信号,所以如果输入信号变化,共模也会变化,所以要注意放大器的输入共模电压的范围。而且放大电路没有虚地,抗干扰能力相对较差,另外一个小缺点是放大倍数只能大于1。

    还有,个人经验,反相放大要更急稳定一些。

    以上为个人拙见,希望能帮到你。

  • 总体感觉正向放大与反向放大差别不是很大,主要考虑以下几点:

    1.输入电阻不同。这个在信号放大的输入端是值得考虑的,正向放大的输入电阻一般都近似为无穷大,所以在与信号源做阻抗匹配时,可以直接用一个50欧电阻入地以完成输入端的阻抗匹配(防止失真与重影)。而反向放大的阻抗匹配就要考虑Rg的大小了,宗旨是Rg与接地的电阻Rm并联,并联阻值为50欧,以完成匹配。

    2.在多数情况下,反向放大的放大倍数很好计算;换句话说就是,电阻很好找到,例如放大20倍可以很快找到所需电阻,而正向找起来就有点麻烦。

    3.信号链的中间级个人感觉都可以使用,没有什么本质区别,输出级个人更倾向与反向放大。

    个人意见,仅供参考。

  • 谢谢您的回复!您的见解我之前也了解过一二,在共模抗干扰上面之前我看过TI的工程师写过!期待更多的解答,谢谢您!

  • 谢谢您!让我又看到了新的解释!

  • 只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好,是不是说明同相放大器更适合级联啊