This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

前端电压跟随器自激

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, THS4631

想做个数字示波器,带宽20M的,为了使输入阻抗>1Mohm 采用最简单的电压跟随器,结果都自激了。

使用了OPA656,换别低噪声高速运放一样,频率40M~120M不等,求解决

  • 你好,

    请问你是如何测试的,前级是什么,后级是什么?是否有阻抗匹配?

  • 可否给出您使用的电压跟随器电路图?

  • OPA656属于宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

    一般情况下是不会自激的

    你试试加电源的旁路电容,看对输出有没有帮助

    还有就是测试的时候记得加一个负载,例如1k

  • 就是书上那种最简单的电压跟随器,想搭上试试看,结果就自激了100多MHZ

  • 测试的时候电源加了旁路没作用

  • shelher 说:

    OPA656属于宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

    一般情况下是不会自激的

    你试试加电源的旁路电容,看对输出有没有帮助

    还有就是测试的时候记得加一个负载,例如1k

    加了1K的电阻发现地上也有几百mv的信号了,我确定接地良好

  • David Zhao 说:

    可否给出您使用的电压跟随器电路图?

    就是书上那种最简单的跟随器

  • 首先你要加电源的旁路电容

    其次你说地上有几百mv的信号,这感到不解

    给你的建议是 所有的地(信号发生器、示波器、芯片的地)都务必接在一个GND上


    你按照上面说的试试看

  • shelher 说:

    首先你要加电源的旁路电容

    其次你说地上有几百mv的信号,这感到不解

    给你的建议是 所有的地(信号发生器、示波器、芯片的地)都务必接在一个GND上


    你按照上面说的试试看

    加了10uf 0.1uf 0.01uf的,没有效果

  • 应该不会的。

    你的信号源是哪里来的?用示波器把你输入的波形和经过OPA656后的波形抓出来,发上来看看。

    你可以输入个直流信号给OPA656,看输出能不能跟随。

    还有检查下电源的性能,

  • 我也发现opa656很容易就自激了,试试接个1K的反馈电阻,再接个几pf电容试试。然后输出端接个100欧负载吧,我也在做示波器这个东西。

  • Wanda WANG 说:

    应该不会的。

    你的信号源是哪里来的?用示波器把你输入的波形和经过OPA656后的波形抓出来,发上来看看。

    你可以输入个直流信号给OPA656,看输出能不能跟随。

    还有检查下电源的性能,

    直流+-4v内能够实现跟随(电源+-5v),交流低频1k以下可以,之后就要么自激要么幅度不对

    上图是直流跟随效果,没有自激

    低频1k效果,2为输入1为输出

    100k幅度明显不对

    直接接地干脆自激了1为输出,2为IN-上信号(直接接地)

    频率高时波行很乱

  • 这个是1MHZ的时候波形输出幅度不对,且有自激

    Wanda WANG 说:

    应该不会的。

    你的信号源是哪里来的?用示波器把你输入的波形和经过OPA656后的波形抓出来,发上来看看。

    你可以输入个直流信号给OPA656,看输出能不能跟随。

    还有检查下电源的性能,

    这个是拿手摸着信号源的效果,没有自激,但是幅度任然不对,比源信号大了好些

    这回干脆手摸着也没效果了

    初步断定信号源质量不好,不过运放也有问题

    同样电路用THS4631,10M以下没有问题,13M时波形变型严重,输入接地噪声很大(100mv左右)

  • junjie huang1 说:

    我也发现opa656很容易就自激了,试试接个1K的反馈电阻,再接个几pf电容试试。然后输出端接个100欧负载吧,我也在做示波器这个东西。

    我也试过了,连参考电路都不好使,这个东西在低频还能使

  • 我实际焊接测试结果是:0-1M很平稳,从1M-16M 会有一定的放大 17M以后开始衰减

    你测试的波形我感觉是你使用的示波器探头的影响

    你可以换一种   类型    的探头进行测试