在阻抗匹配中50欧姆好像是一个很特殊的值,为什么呢?各种的阻抗匹配情况是怎样考虑的?因为最近的一个问题对阻抗匹配的原理开始模糊起来,请专家指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
阻抗匹配是负载阻抗与电源内阻抗(信号源阻抗)或与传输线波阻抗之间的特定配合关系。
二楼的图里面讲的是75欧的电阻匹配,你问的50欧电阻匹配和这个原理是一样的。
原因是,函数信号发生器的输出电缆的特性电阻约为50欧,因此要使用50欧电阻来做匹配。
如果失配可能出现的情况是:电路反射(信号失真,或者重影,晃动)
阻抗匹配一般只需要用于输入输出,具体匹配方法你可以参考二楼的图片。
信号链中间级需不需要匹配就看你电路的设计了,如果你在高频电路里面使用信号传输线(两端各有一个扭头的信号线),那么你就需要在每一级的输入输出进行匹配
如果你只是一般的耦合,由于运放的输出电阻一般很小,当后级输入电阻比较大时,无需匹配,直接耦合即可。
不过在高频个人习惯加一个简单的RC低通滤波器,以提高信号的质量
以上的讨论均是根据功率匹配展开的讨论,比较全面。阻抗匹配(功率匹配)是为了实现最大功率传输。其实在设计匹配电路的过程中,比如设计放大器时,有时会兼顾噪声匹配,就是通过匹配使得电路噪声达到最小值。