This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于运放带负载能力

关于运放带负载能力这个问题困惑我很久,所以想请教各位专家。我不清楚运放带负载能力具体指的是什么。我的理解是运放将输入级输入的电压放大特定的倍数后输出,但是由于在输出端串联了电阻,所以就对运放的功率有要求,故运放要考虑输出最大电流和外接的负载阻值。但总觉得自己理解是错的,不知实际应该是怎样?

  • 你好,

    运放的带负载能力应该体现在其输出电流的能力。

    如果将输入电压放大特定的倍数,那么输出端得到固定的电压,带不同的负载,那么实际输出的电流就不同,负载阻值越小要求运放能够输出的电流越大,也就是要求其带负载能力足够大。

    可以认为是,其能够输出的电流越大,带负载能力相对就要强一些。

  • 谢谢你的回答,我想我已经明白了。我还想问一下,对于电流驱动和电压驱动两种类型的运放会产生什么样的影响。

  • 没有搞清楚你想问的是什么,请说详细点,谢谢

  • 是这样,我理解的是电压源运放输出的是电压,电流根据电压变化;电流源运放输出的是电流,电压根据电流变化。那么电流源运放是不是应该保持电流稳定,由电流和负载电阻决定电压的摆幅?

    还想另外问一下,串联的负载是不是要求的驱动能力较小,因为并联负载会要求分流。请问我理解的对不对?