This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电流反馈CFB运放之【4】

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

这一小节我们将深入分析CFB运放的传递函数,并从环路增益出发,阐述CFB运放的带宽与反馈系数F无关。

对于CFB运放的环路增益为Z(s)/Rf,如果我们假设Z(s)在任何频率都是恒定的。只要选定Rf,则CFB运放的环路增益也会是恒定的,如下式:

当然Z(s)也不可能是完全恒定的,它也有像VFB运放开环增益Aol的特性,如下图是电流反馈运放的互阻抗的曲线。只是它的主极点频率偏高。当Rf(下图的R2)选定后,环路增益的带宽也就确定了,不会随着反馈系数F的改变而改变。

OA-31

因此,我们现在就可以理解,为什么CFB运放的带宽不随增益而改变这一问题了。本质原因就是,CFB运放的带宽不是由运放反馈网络的反馈系数F与开环增益Z(s)所决定。而只是由反馈电阻Rf和开环增益阻抗所决定。

在第2小节里我们为了便于分析将负向输入端V-的电阻Ri假设成理想的0欧。这一假设便于分析,但并不能反应事实。因此,现在我们再把Ri考虑进去。刚CFB运放的环图增益就表示为:

因此,前面提到的要使CFB运放的带宽恒定,需要将Rf设定为恒定的值。实际情况是将下式设定为常数:

这也就解释了为什么在不同增益下,需要设置不同的Rf值,并且增益越高,反馈电阻Rf值选取的越低。如下图是THS3001运放在不同增益下的推荐电阻值:

 

  • 讲得很透彻,这也是自己一直不太懂的地方。谢谢楼主分享

  • Hello Wayne,你好,谢谢你写的文档,很好。

    这里我有个问题,Zo其实也是会随着频率变的,只是只有当频率很高以后才会变(1M以上,fa),当到fa的时候才到-3db点,对吧;而VFB的运放,其实到几Khz(有的是几十hz)就已经下降到-3db点了。所以才有运放的开环增益恒定一说。

    Zo的曲线你是从以下的图片的出来的么?我以THS3001为例。 output amplitue vs frequency curve

    是么?不知道我理解的对不对

    其实如果当信号超过1M以上时,开环增益就不是恒定了的,就会随着频率而变,对吧?