This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

单位增益 如何补偿

请问各位,如何对单位增益的运放进行补偿啊?

另外,TINA的好些模型跟数据手册上不一样,有的差很大,为什么?

TIna仿真没问题的话,实际与仿真差别有多大?

  • 你好,

    1、对单位增益运放进行补偿,要看具体的情况而定。一般多是对电路进行零点,极点补偿,使得电路可以正常工作,避免自激,振铃,失真等情况。

    2、TINA的模型也不能说完全没有问题,个别与手册中出现异同也可以理解。

    3、仿真跟实际电路真不是一回事。仿真通过,说明你的电路原理上是没问题的,而且里边的模拟仿真都是在理想情况下进行的。而在实际的电路中,有太多的不确定因素,例如电路布局引起的寄生电容,电阻的电容效应,电容的电感效应,电源纹波,工频干扰以及周围的噪声等等。

    所以说,仿真可以供参考,差别多大没有明确的指标。

  • 关于模型的问题,以MOS管为例,其模型只会考虑进一部分电感电容,使等效模型的特性与MOS管的特性相接近,然而和实际MOS管肯定有一些差距。因此仿真结果只能作为参考,还应以实际测试结果为准。

  • 补偿一般都是说零极点补偿,一般都是说环路补偿。请问你补偿单位增益的目的、目标是什么?

    推荐一个TI官方的中文视频教程,环路补偿很简单:

    http://ti.dianyuan.com/edu

    如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮。 感谢您对TI的支持!

  • 您好,

    任何补偿都是有代价的,如果必需可以使用超前滞后补偿来使波特图前移。