请问跟随器的具体作用是什么,我知道电压放大倍数为零,那么他能改善什么性能?请专家解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
跟随器的输出电压时等于输入电压的,因此放大倍数为1。同时,跟随器的最主要的作用是可以提高驱动能力,这主要是由于跟随器的输出电阻很小,因此带负载能力得到增强。
如前面所讲,增益是1,不是0;
对于有些信号,比方传感器出来的,输出阻抗可能非常大,你是不能直接接入ADC采样的,经过运放后,实现输出阻抗非常小,匹配ADC的输入;
另外有些信号你要让它去驱动某些东西,但它的驱动能力电流不足,加个跟随后,可以提高驱动能力。
当然还有其他的好处,你可以baidu下,有很多讲解的。