This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问放大器的共模输入电压到底是指什么?

请问放大器的共模输入电压到底是指什么?

  • 用汉语解释 一下,有什么意义?

  • 您好,运放的共模输入电压是指运放的两个输入引脚对地电压的平均值,认为是两输入端共有的部分。

  • 谈及运算放大器输入时,输入共模电压(VICM)是工程师首先会想到的一个术语,但其可能会带来一定的初始混淆。VICM描述了一个特殊的电压电平,其被定义为反相和非反相输入引脚(图1)的平均电压。

    图 1 运算放大器的输入共模电压

    它常常被表示为:

    VICM = [VIN (+) + VIN (–)]/2.

    思考VICM的另一种方法是,它是非反相和反相输入即VIN (+)和VIN (–)常见的电压电平。事实证明,在大多数应用中,VIN (+)都非常接近于VIN (–),因为闭环负反馈使一个输入引脚紧跟另一个,这样VIN (+)和VIN (–)之间的差便接近于零。

    对许多常见电路而言确是这样一种情况,其包括电压跟随器、反相和非反相配置。在这些情况下,我们常常假设VIN (+) = VIN (–) = VICM,因为这些电压大约相等。

    用于描述运算放大器输入的另一个术语是“输入共模范围”(VICMR),或者更准确的说是“输入共模电压范围”。它是许多产品说明书中经常用到的一个参数,同时也是广大电路设计人员最为关心的一个参数。VICMR定义了运算放大器器件正确运行所需的共模输入电压“范围”,并描述了输入与每个电源轨的接近程度。

    思考VICMR的另一种方法是:它描述了由VICMR_MIN和VICMR_MAX定义的一个范围。如图2所示,对VICMR的描述如下:

    VICMR = VICMR_MAX – VICMR_MIN

    其中:

    VICMR_MIN = 相对于VCC –电源轨限制

    VICMR_MAX = 相对于VCC+电源轨限制

    图 2 运算放大器的输入共模电压范围

    超出VICMR时,便无法保证运算放大器的正常线性运行。因此,保证完全了解输入信号的整个范围并确保不超出VICMR至关重要。

    产生混淆的另一个方面可能会是:VICM和VICMR并非标准化缩略语,而各个IC供应商的各种产品说明书通常使用不同的术语,例如:VCM, VIC, VCMR等。结果,我们必需要了解您研究的规范超过了某个特殊输入电压—一个“输入电压范围”。

    VICMR因运算放大器而各异

    运算放大器的输入级由设计规范和所用运算放大器工艺技术类型规定。例如,CMOS运算放大器的输入级便与双极型运算放大器不同,其区别于JFET运算放大器等。运算放大器输入级和工艺技术的具体情况不在本文讨论范围内,但注意到这些差异存在于各种运算放大器器件之间也很重要。

  • 请参考这个文章,帮助你理解。

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=143727

  • 差分信号存在共模电压和差模电压。共模电压指的是差分信号相对于公共地的平均值。

    输入共模=(Vin++Vin-)/2;                   输入差模=(VIN+-VIN-)/2;

    输出共模=(VOUT++VOUT-)/2;      输出差模=(VOUT+-VOUT-)/2;