TLV2241IDBVR 客户反馈这颗运放做的是电位器模拟量转换模块,这批上机发现产品最大只能调18毫安,调不到30毫安,换之前买的的运算放大器就可以满足要求最大30毫安,判定这批元器件不能满足要求,已经全部贴3000片,测试50pcs,百分百不良。能否得到工程的技术支持或者客户需要怎么样来检测物料的参数值,或者说是标准值,客户订了这批3000pc是22+ 的,但是各项数据测试显示 不符合规格书的数据范围,以下是物料标签 以及客户的电路录
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TLV2241IDBVR 客户反馈这颗运放做的是电位器模拟量转换模块,这批上机发现产品最大只能调18毫安,调不到30毫安,换之前买的的运算放大器就可以满足要求最大30毫安,判定这批元器件不能满足要求,已经全部贴3000片,测试50pcs,百分百不良。能否得到工程的技术支持或者客户需要怎么样来检测物料的参数值,或者说是标准值,客户订了这批3000pc是22+ 的,但是各项数据测试显示 不符合规格书的数据范围,以下是物料标签 以及客户的电路录
搜索
复制
好的,以上信息我了解了,我想确认的是:TLV2241的什么参数影响了您的测试结果,所以请提供以下信息。
TLV2241输入信号是什么?输入信号幅值、频率是什么?您期望的TLV2241的输出是什么?异常时TLV2241的输出是什么?
TLV2241输入信号是输入0.02-0.1V直流,输出0.4-2V直流。
这是输入对应的期望输出是吗?异常时输出是什么?与期望输出相差多少?因为运放有输入失调电压和输入失调电流,会使得运放的V+不等于V-,就看V+与V-相差多少,是否在SPEC范围内。输出也是,输出失调电压为输入失调电压乘以增益,同时还包括PSRR\CMRR\Aol等参数的影响。
客户进行了实测,测的是这颗运放输入失调电压的参数值,以下是客户描述:
感谢您的耐心!
在单电源供电时,虽然TLV2241输入信号最低是可以到0V,但是输出不能完全到达电源轨GND,因此在使用单电源供电输入0V信号,这样测试输入失调电压,我认为这样不妥。输入0V信号时建议使用双电源供电;或者单电源供电时建议输入1/2VCC电压信号, 这样就避免了运放输出摆幅的影响。