This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问AMC1200隔离放大器可以直接驱动ADS8317吗?
可以,但是为了不损失ADC的精度的话,最好参考用个REF5020。
您好,感谢您的回答。请问参考电源REF5020可以直接驱动ADC的Vref端?或者需要像数据手册中给出的一样使用OPA350做为跟随器缓冲一下?
另外请教一下,一般来讲如何判断器件的输出能力足以连接SAR型ADC,亦或是必须要使用测试电路得出结论。如果方便,麻烦一并给出对于参考电源的输出能力判断标准?谢谢!
您好,可以直接接到ADC的Vref端,最好是加一级跟随器,这样效果更好。
另外,提醒一下,在靠近ADC的Vref引脚处,对地加一个小电容。
对于基准电源输出能力,一般器件都是在+-10mA左右,足够用。
非常感谢您好回答。请问SAR型ADC通常对于信号源的输出能力的要求应如何判别?
它们通常要求在单位时间内(比如若干个时钟周期)能将内部的电容矩阵充电完毕。对于运放类器件通常有settling time一类的参数可供参考,但是对于其他的器件(比如AMC1200)的数据表中并没有此类参数,请问这种情况下如何判断。