This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tp1
tp2tp2 有点震荡了tp3 震荡相当严重了
你好,
这个现象不是震荡。你几个图中频率都是10K吧,我认为你这个是工频干扰导致的晃动,建议你拿示波器FFT功能查看一下是否如此。
楼主您好,
请问L1的作用是什么?
能否把局部放大后,看一下振荡的频率是多少?
方便大家更好的帮你分析。
用fft分析,发现是100hz左右的 ,为什么会有低频的震荡?
为什么会这样?
把L1断开,先测试TP2,会不会震荡。
再看看R13的上端,即运放+输入端信号有没有震荡。
yuezhiheng yue 说: 用fft分析,发现是100hz左右的 ,为什么会有低频的震荡?
请检查你的芯片电源引脚处是否加旁路电容?
该100Hz噪音有可能是从电源引入的
此外请楼主检查50hz干扰强度
把电感换成电阻其它的都相同信号很好。