各位好!我现在想把信号发生器的正弦信号送到INA321仪表放大器中进行放大,现在遇到下面的问题:
(1)函数发生器输出为50mv的正弦信号,并且用万用表测试有短接;
INA321输入要求有一定的共模电压,所以需要给输入信号叠加一定的直流信号,有什么正确的串入方法?
(2)在Tina中,我建立一下仿真电路,可以正确仿真。但是将函数发生器的两个输入端接到INA321输入端,用一 个直流电源产生2V电压,负向端接地,正向端和函数发生器一端相连,但是发现上电后,2V直流电源电流很 大,电压被拉低,我怀疑是交流信号导致电压源短接,不知道是不是这个原因?
(3) 我还想通过分压电阻将5V电源分出2V电压,然后和信号发生器一段相连,但是结果不对,不知道大家有没 有好的方法?
谢谢了!