如下图一所示带阻网络电路输入与输出电阻都是600欧姆,前面加了个跟随器,我测了VF1与VF2他们的波形为什么是一样的,按道理VF1是经过VF2通过带阻后会不一样,而且相对与输入信号VG1会有衰减?为什么?图三是带阻网络的幅频特性曲线。
图一
图二
图三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图一所示带阻网络电路输入与输出电阻都是600欧姆,前面加了个跟随器,我测了VF1与VF2他们的波形为什么是一样的,按道理VF1是经过VF2通过带阻后会不一样,而且相对与输入信号VG1会有衰减?为什么?图三是带阻网络的幅频特性曲线。
图一
图二
图三
您好,
从您的描述来看感觉没有问题。 您的意思是不是问为什么VF1会有衰减? 但从L2来看,它应该已经和R3,C2构成了谐振衰减,所以VF1有衰减很正常。但VF1和VF2理论上不应该是完全相同的,或多或少会有延迟或者差异。请放大波形看一看。
其实我的实际仿真图,前面是没有加跟随的,加上跟随之后的仿真图跟你的是一样的,我也不明白这个现象,可能运放有输出电容之类的,改变了它的幅频特性曲线,这个现象还有待我们探讨。
谢谢你的解答!后面我改变了信号的频率,它们VF1、VF2大小和相位还是不完全一样的。有另外一个问题,就是带阻网络前面加个运放跟随幅频特性曲线就不对了,就像下面那位社员仿真的一样,这里运放跟随对整个带阻网络有什么影响?
谢谢你的解答!后面我改变了信号的频率,它们VF1、VF2大小和相位还是不完全一样的。有另外一个问题,就是带阻网络前面加个运放跟随幅频特性曲线就不对了,就像下面那位社员仿真的一样,这里运放跟随对整个带阻网络有什么影响?
您好,
开始我觉得是不是OPA228 的输出阻抗影响,但我实际用您提供的线路来仿真,发现前面加不加228 效果都是一样很差的,和您描述的并不相符,麻烦您double check 一下。