在激光雷达链路里,我们需要采集BPD端的电流,范围±10mA,正弦信号,输出电压±2V,电路带宽希望能到200M-300MHz,推荐下OPA型号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,可考虑使用我们的跨阻放大器,带宽比较宽的比如OPA657,OPA855,OPA847,OPA859等。
可以参考这篇“跨阻放大器应用指南”,根据里面给出的公式计算下-3dB的稳定带宽。
输入端检测电流是uA或者mA的话,我们在选择OPA的时候要注意OPA本身的输入偏置电流的大小,尽量选择Iib小的,尤其是检测直流电流,如果Iid很大,那么它经过反馈电阻流到输出端形成压降,对输出造成影响,我们很多的TIA运放的输入偏置电流Iib都非常小,fA或者pA级别的,比较适用于这类微弱电流检测应用。
输出0V的话,建议使用双电源供电、
其次。如果对应2mA输出2V的话,那么反馈电阻Rf=1000ohm。 那对于1uA的电流来说,输出1mV这样子。
所以1Kohm反馈电阻的话,1uA~2mA的电流,输出为1mV~2V范围。 不知是否满足您的要求。
您好,后级加跟随运放的作用是什么?需要增强驱动能力吗? 如果是的话可以选一款buffer,比如BUF634A, 最高输出250mA。最高带宽210Mhz。
如果不是需要高电流输出,可直接选择单位增益稳定的运放即可。
是的。如果后级ADC是差分输入,需要选一款全差分运放,实现单端输入,差分输出。
只有全差分运放才是差分输出。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/products.html#o7=Fully%20differential%20amplifiers