This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用TLV3502做比较器的时候,发现上升沿光滑。输入波形是2MHz的正弦波。请问应该如何进一步改进。

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

用TLV3502做比较器的时候,发现上升沿光滑下降沿也是如此。输入波形是2MHz的正弦波。请问应该如何进一步改进。波形和电路图已经上传,波形图上方是输入,下方为输出。

文档.doc
  • Chen guo1,

    您好,看你的电路图和测试结果,我有个疑问。您的供电时单电源供电的,而测试结果却是正负2V,这个是怎么回事呢。

    附件是我们TI的一款仿真软件,您可以做些基本的仿真验证!

     

    如果您的问题得到解答,请帮忙结掉此主题,谢谢!

    TLV3501.TSC
  • hi,

    从波形来看应该是输出端RC delay引起,即 t=R*C

    要么减小R 要么减小C,C 不是后级负载造成就是寄生的,或者 R 是否可以减小。

    适当的RC 可以消除shoot 但过大也会带来你目前看到的问题。

     

  • 此现象是由输出端的容性负载过大造成对容性负载的充放电而导致输入信号跟不上输出信号引起的。请检查信号输出端是否有大电容存在,或者后续电路中是否有mos管之类的容性器件,可以采用楼上所述的方法进行补偿来达到标准的输出。