Part Number: INA381
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
下图是仿真出的波形
INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是Pspice上的仿真波形吗?如果是这样,这个INA381 模型存在限制,但不应如此。在实际操作中,如果复位为高电平,INA 将锁存。
感谢您发现此问题,我将与团队沟通以解决此问题。
工程师也在 TINA-TI 中使用官方模型对此进行了仿真并得到了类似的结果,与团队模型专家核实之后发现,在 LATCH 模式下运行时,仿真模型确实存在bug。但当您在“编辑模拟配置文件(Edit Simulation Profile)”设置中选择“SKIPBP”选项时,此错误会被修复。

对于 TINA,要解决此问题,您需要在瞬态分析选项(Transient Analysis options)中选择“使用初始条件(Use initial conditions)”或“零初始值(Zero initial values)”。
如果降低电流变化率可以解决问题,那么减少“最大步长”时间也应该有所帮助。
无论哪种方式,这都是一个模拟模型问题,而不是真实世界的设备问题。
根本原因与 sim 模型如何在 sim 开始时在内部设置 RESET 引脚的数字电平有关。如果未选择 SKIPBP,则软件将在开始瞬态模拟之前尝试建立稳定的直流偏置工作点。 ALERT 引脚由一些非理想开关(压控电阻)控制,如果使用高模拟电导参数或Roff 和 Ron 之间的范围非常大,有时会出现收敛问题。这些开关的输入端也有一个电容器,也许必须经过一些瞬态时间才能获得开关的确定性解决方案,因此在开始瞬态模拟之前最好不要尝试确定这一点(未选择 SKIPBP)。