Part Number: OPA875
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, THS4271
我希望使用OPA875实现对于两个电压值信号的放大和切换,OPA875采用±5V供电,EN使能引脚接地,SEL引脚通过FPGA给出0/3.3V控制OPA875切换
channel 0(1引脚)和channel 1(3引脚)作为输入,通过DAC60096评估板接入,DAC60096评估板能够正常工作,OPA875同样能够正常工作
对于输出电压值的信号质量提出问题
当DAC60096不接入输入时,直流的输出信号较为平稳,如下图所示。

当DAC60096接入输入,给出一电压值时,引入了相当大的噪声,导致直流信号的质量变差。

但DAC本身给出的信号质量是较平稳的,请问信号质量变差的原因是什么以及如何改善呢?
感谢!