因为对模拟电路设计经验少得可怜,所以请教专家一下问题:
要自己设计一个放大器电路来实现对 超高速 微弱脉冲信号 的放大,待放大信号前沿小于1ns,脉宽几个ns,放大倍数要1000左右。也就是要求放大器带宽500MHz左右,带宽指标要求可以适当放低至200M。
对于这个系统的设计能有合适的器件吗? 谢谢,是不是只要器件的增益带宽积大就可以,另外噪声的问题也是很难处理的,要1000倍的目的就是能放大uv级的微弱信号,放大器还要有提高信噪比的功能。
我查了下跨阻放大器的指标可以达到,但是不知能不能适合此系统。
另外,不知道用差分放大器能不能实现此设计
最后,如果倍数和带宽一级实现不了,就要用多级放大,请推荐芯片和设计电路,多级噪声会不会增加,信噪比如何提高。。。
我知道有很多的问题,想得到专家的建议和帮助,非常感谢。。。
想讨论此问题的可以发我邮箱: 29012271@qq.com.cn