This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

音频中的opa 选择

Other Parts Discussed in Thread: LME49720, OPA2134, LM4562, OPA1611, OPA1612

请问下,音频处理链路中 为何有些用到了10M 的opa, 而且很多是,类似2604的, 

而有些又用到了358, 1M的带宽,  有什么具体 差别吗?

或者说 音频处理中应该如何选择 opa

  • 您好,你说的10M是opa的增益带宽积,并不是实际的闭环带宽,较大的带宽增益积能够能够更大程度的适应各种音频放大电路,例如某些电路中,增益较大,这时需要较大的增益带宽积才能设计出性能优良的电路,358确实也能做音频,但是其带宽和压摆率都很小,如果要保证性能的话,增益,闭环带宽都不能做的很大。

          在音频处理电路中,应该着重注意带宽,压摆率能否满足要求,然后THD+N,噪声,越小越好,另外还要主要负载驱动能力等。TI的OPA2604,OPA2134,LM4562,LME49720,都是非常优秀的音频运放,您可以看一下相关资料。

  • 音频放大器在音频处理链路中有两种:

    一是前端音频小信号放大;

    二是音频功放,用于驱动功率比较大的喇叭或者音响。

    2604和358都属于音频小信号放大中的选择,在小信号放大中最好选择专用的音频放大器,它在音频范围内具有较好的频率响应和较小的失真。由于音频可用信号在20HZ-20KHZ之间,因此基本所有运放都能够在带宽上满足要求。在选择时候更要考虑的是其失真、频率响应、单位增益带宽、THD+N等。

     

  • 在便携式音频应用中,还需要考虑到功耗的因素,像OPA1611/1612这种低功耗的放大器,在实现HIFI的音频应用中也很广泛。总的来说,对于音频放大器的选择主要考虑放大器的一些交流特性,来实现高品质的音质,而在具体的应用环境中分为驱动放大器和信号调理和滤波放大器,但是大都不对带宽增益积有特别的要求,就像楼上所说,音频频率比较低,基本放大器的带宽都可以覆盖音频,但是具体选择还是要看噪声,失真等等一些交流特性。

  • 以下是hifi运放的主要性能指标:

    THD+N, input noise Density, Slew rate, Gain bandwidth product, Open loop Gain, PSRR &CMRR.

    High slew rate, 声音会听起来比较脆,这就是在听玻璃碎的声音。

    另外HIFI 也会关心制程(bipolar, JFET), JFET高输入阻抗,声音润,有胆味,这就是很多发烧友喜欢用OPA2604的原因。从指标上测,LM4562, OPA1612 会更好,更能反映原声。