This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

怎么消除放大器中高频正弦噪声



网友 fj20110773  在21icBBS  "模拟技术" 论坛问以下问题, 久未决:

http://bbs.21ic.com/icview-607488-1-1.html

正向放大的时候,电路信号输入端的信号线(连接信号发生器端),只要信号线一端接入电路,不管另一端是否接信号发生器,电路输入端会产生一个180Mhz的正玄波,在输入出端探测会被放大!
(当输入接地的时候一切都正常,没有正弦波,只要接入那根信号SNB线,不管另一端是否连接,)
我们觉得是那根信号线有问题,换了之后还有类似的问题,  想问问,这个问题出在哪里?这个该怎么解决???

关键是信号发生器关闭的时候也有(但SNB线与信号发生器连接,信号发生器的输出通道关闭情况下),或者断开与信号发生器的连接,但是SNB线的另一端任然与放大器连接,会有一个180Mhz高频正弦


对信号发生器断开了,不断开都一样,只要SNB信号线与放大器接上就会有那个高频正弦波输入端有对地电阻接入的

  • 系统不稳定吧,使用什么芯片,电路参数如何? 最好有个图。 我最近也碰到了这种现象,后来分析解决了。

  • 您好,可否告知电路中使用的哪颗放大器?我认为可能是共模噪声通过SNB线混入信号回路中。断电后测一下放大器的输入端,看看是否有噪声;再上电测输入端,看看有什么变化。比较输入端波形和输出端波形的变化,看看是否与设计电路的增益相符,来判断噪声的根源在哪里。