最近通过贸易商购买了一款运放LMV552,datasheet里说该运放的Is只有60uA,但实际使用后发现,输入端短路的时候电流很小,然后随着输入信号幅值的加大,Is也增大,在输入信号为1Vrms的时候,Is增大到了1.5mA,请问这正常吗?是不是买到假货了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近通过贸易商购买了一款运放LMV552,datasheet里说该运放的Is只有60uA,但实际使用后发现,输入端短路的时候电流很小,然后随着输入信号幅值的加大,Is也增大,在输入信号为1Vrms的时候,Is增大到了1.5mA,请问这正常吗?是不是买到假货了?
Is定义的是供电电流,即为运放本身自身消耗的电流大小,静态电流大小,LMV552的最大静态电流不超过52uA。
你怎么测试的Is?
datasheet里的Is应该指的是运放的静态工作电流,它是不含输出负载电流的。
你信号电压增大,整个电路上的消耗电流增大也是正常的。
我是测试的整个电路的电流,没带负载。那些电阻,二极管应该不会消耗太多电流吧?
当输入在负半周期,运放输出>0.7V,经过二极管,过10K 反馈电阻,再过10K输入电阻,流入信号源。
这部分电流就是由运放的供电电压提供的,但是不是运放的静态功耗。