Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR111, OPA348
我现在使用单片机光耦隔离PWM阻容滤波后进行DA转换,使用XTR116输出标准两线制4-20ma,但是发现XTR116给出的电源和基准限制在3.7ma内,发现设计失败,元件选型不对,以至电流超出底限4ma,因项目紧急,能否提供成熟电路呢?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可否将你处问题理解为功耗超差,导致静态电流超过4mA ?通常光耦会消耗较大的电流,因此控制功耗会是关键。
如下几条建议,请考虑。
1. 能否将你出现有设计图上传,以便分析
2.如果可以采用三线制的话,请考虑XTR111
3.最后有另外一种实现隔离电流环的方案,请参考
希望能给出更好的建议,相信TI对这款芯片的应用应该有成熟的电路吧!也相信TI解决问题的速度,谢谢,
因为产品已经将标准两线制输出写到标准里面送审了,不好改成三线制了,期望能协助解决!我的QQ150236634,希望能交流
为了尽可能减少功耗,希望有所帮助
- 删除图中逻辑门(可能会对精度有影响,应该不大)
- 将图中放大器换用低功耗的器件,如OPA348,在放大器的输入端增加RC滤波,或者将电路改为低通有源滤波
- 将光耦器件的工作点电流增大,降低后级工作电流,图中R32的阻值可以增大一些,如6.8K(此处没有做计算)