This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放TL062/TL064的输出电阻和输出阻抗是多少?

Other Parts Discussed in Thread: TL064, ISO124

在技术文档里没有查阅到这款款运放的输出电阻和输出阻抗是多少?

急需楼主回复,见谅。

  • 如果前端采用了隔离运放ISO124P,后端在接入模拟门之前还是否需要增加一级运放(比如TL064)作为驱动增强信号?

    本人比较菜鸟,有劳楼主回复。

  • AD公司的运放都是标明输出阻抗的,TI的给出了大量的图解,比如在负载RL=100K时如何如何,菜鸟如何解读这些图,有没有专业的书籍做一些解释?

  • 您好,确实所有的运放都有输出电阻,从十几欧到一百多欧都有,而且大多是几十欧,但是请注意这个输出电阻是开环输出电阻,几乎所有的运放电路都会引入负反馈,负反馈的引入会大大降低输出电阻,特别是是在低频段,运放的开环增益很大,引入反馈后,其输出电阻几乎为零,但是要注意:运放的开环增益会随着频率增大而降低,在高频段,开环增益减小,这时引入负反馈后,其输出电阻虽然减小,但是不会像低频那么好,具体大小取决于你的放大器带宽增益积你用的频率,所以允许的情况下请尽量保证充足的带宽增益积,以保证良好的负反馈,从而保证较小的闭环输出电阻。希望能够帮到您。

  • ISO124虽然没有给出输出阻抗的参数,但是通过结构框图可以看出其输出是带有缓冲器的,所以输出可以不用运放做缓冲。

  • 由于菜鸟都比较忙,很早在手机上看到这个满意回复了,非常感谢TI的技术人员。致敬!

  • 再次感谢!