TI的专家你好:
以下是我在实际中遇到的问题请帮忙解决一下
在6测试点输入的为50HZ交流的正弦波,以幅值电压7.5V为例。放大200倍后在测试点8得到的波形为方波.方波上升沿、下降沿转折点电压理论上应对输入的交流正弦波的+60mv与-60mv, 但是实际得到的波形对交流的正弦波得出-15.62mv与-56mv。上升沿时间为60μs下降沿时间为80μs。方波正半周幅值为11.66V方波负半周幅值为-12.06V。芯片供电电压分别为+12.62V、-12.52V。
问题一:为什么测试波形与理论波形在转折点电压值出现偏差?
问题二:上升沿与下降沿时间产生延时的原因以及上升沿与下降沿时间上产生偏差的原因?
问题三:正负半轴幅值产生偏差的原因?
问题四:我想在测试点11处得到正负半周时间相等。我的电路在设计上有问题吗?请帮忙改进一下!
另外有没有在应用在附件电路中使上升沿、下降沿时间均等、转换时间更短的芯片?
帮忙介绍几款性能更有的TI运放芯片?
谢谢