Other Parts Discussed in Thread: LMH6702
我在以前博文中提到用LMH6702做了一些实验。下面的实验,还是基于LMH6702评估板测的。我在反馈电阻Rf上并联一个电容,这个电容不大,只有几个pF。然后用矢量网络分析仪测量频响。大家猜一猜这几个pF的影响,只有2pF和5pF哦。
还是看看测试结果吧,下图是Rf并联了一个2pF的电容。
下面的是Rf并联5pF电容的频响曲线:
看上去有些乱,这是上面分析的两个原因综合作用的结果。
从上面的分析和测试,可以得到一条重要的结果:不要给电流反馈型运放的反馈电阻并联电容。哪怕小的电容都会引起严重的问题。再进一步,还是要把反馈走线及电阻下的地层挖掉,而减小分布电容,这个技巧不只是挖掉电阻下面,还要包括走线及反馈线上连接的运放引脚。否则它将引起频响的高频增益减小,再过冲。这是从频域上说的,时域上的现象就是对阶越响应产生过冲或振铃。甚至振荡。这也说明了另一个重要问题,电流反馈型运放不能使用电容作为反馈器件构成积分器。
说到这里,再说一点关于反馈电阻的。电流反馈型运放,一定不能选择绕线电阻。如果发现相位裕度降低,可以适当增大反馈电阻的值,来保证稳定性。