你好,我最近要做个高速的运算放大器,对有些问题,不是很了解,
如下:1.滤波器的截止频率要与运算放大器的GBWP有什么样子的联系,如果我的信号带宽为1Mhz,
闭环增益为5,我要设计的低通滤波和高通滤波的截止频率分别是多少?运算放大器GBWP选择多大
的比较合适?
2.输入耦合电容会是否会影响滤波电路的频率响应,如果有影响,在选择耦合电容的容值和耦合电容的
PCB摆放的时候分别要注意些什么地方?谢谢!
请教此带通滤波器的频率计算公式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我最近要做个高速的运算放大器,对有些问题,不是很了解,
如下:1.滤波器的截止频率要与运算放大器的GBWP有什么样子的联系,如果我的信号带宽为1Mhz,
闭环增益为5,我要设计的低通滤波和高通滤波的截止频率分别是多少?运算放大器GBWP选择多大
的比较合适?
2.输入耦合电容会是否会影响滤波电路的频率响应,如果有影响,在选择耦合电容的容值和耦合电容的
PCB摆放的时候分别要注意些什么地方?谢谢!
请教此带通滤波器的频率计算公式?
你好,
1. 对VFB, 你可以把添加了C的滤波器电路当成平常的放大器电路来看,所不同的反馈里的C加入了另外的反馈阻抗.
其基本公式和GBW的关系如下, 这里的R2原来是反馈电路上的R, 所不同的是这里的R2要考虑C在不同频率下的影响.
实际设计中可以使用TI的TINA仿真软件对不同配置进行仿真, TI的大部分运放都有相应的模型,可以进行仿真. 可以看到频响曲线.
如下是链接:http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.html
2. 第二个问题, 请问你为什么要在输入上加电容?
谢谢,
1.输入加耦合电容的原因,因为我采用的是单电源供电,用VCC/2作为虚地,输入级与运算的参考电平不一样,所以输入要加个耦合电容把前后两边隔开.
2.按照你上面回答,截止频率,闭环增益与运算GBWP的关系,只要运算放大器GBWP大于滤波器截止频率与闭环增益的乘积就可以了?
请帮忙分析一下上面的电路图,是低通滤波器,还是带通滤波器?截止频率的计算公式?