Other Parts Discussed in Thread: LMH6702
这一小节介绍一下输出分布电容对电流反馈型运放的影响,理论相对要简单一些。因此主要是给出一些测试结果和PCB布线时的建议。
下图是一个典型的电流反馈型运入在输出端加入了电容Cpo的电路。Cpo可能来源于输出布线引起的分布电容,或者容性负载。它的引入,直接使放大电路环路增益引入一个极点。轻则,引起相位裕度下降,阶跃响应产生振铃。重则电路不稳定,产生振荡。
通过以前的经验,可以猜出来。即使这个电容很小也可能产生极严重的后果。多小呢。pF极的分布电容就足以引起很严重的问题了。空口无凭。还是看一下测试结果。
测试电路还是用以前提到的LMH6702的评估板。设置放大倍数为1。在输入引脚上直接接一个负载电容。然后用经过校准过的矢量分析仪E5071测频响曲线。
下图是我在输出端加了一个2pF的电容时的,放大电路的频谱响应曲线,用E5071矢量分析仪测得。可以看出在579MHz处出现了5dB的过冲。
再进一步实验,把输出端的电容换成10pF.测得的结果如下图:
这个测试结果显示在401MHz 处有11dB的过冲。这些频域的不平坦会引起时域的问题。对方波信号放大时,会产生振铃等。