This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我选用的是1K,最大输出为22V,是否可以?
您好,请问您是什么应用?
电路是什么样子?
就是普通的运放电路,IN+输入个DAC讯号,将其放大。我现在反馈电阻使用的是1K,感觉是不是小了点,但是不知道用多大合适。
方便的话,把电路图贴出来看看?
电阻越大,噪声越大,功耗越小,需要根据实际应用综合考虑。
按你讲的应该是负反馈,如果你对功耗要求不高的话,1k足够了。
这颗运放与TI的OPA37是pin to pin 兼容的。可以参考OPA37数据手册上的应用电路选型。并考虑一下信号的频率和电路的功耗。
不知道你是不是用做跟随器?输出电流要多大?建议把应用和电路贴出来这样好讨论
VOSTIm是 没有接线,NC。现在没有加负载IC,感觉有点烫。DAC方波
那您提高一下选用的电阻。其实还不如选用一颗稍微新一点点的运放,
OP37是比较老的器件了,如果您对功耗要求比较高,你可以选一颗低功耗的。
输入信号(幅度、频率)?供电要求?输出信号(幅度、频率)?
我还没有加负载,IC就开始发烫,我觉得OP37已经够用了,频率就几十K,输出最大22V
我发的那个电路应该没有问题吧,可是为什么会发烫,还没有加负载呢
电路没有问题,供电电压较高,则其静态功耗相对会大一点。36V供电静态电流3.3mA左右,则其功耗100多毫瓦,会有一定的发热。另外该芯片已停产好久了,请勿买到假货
楼主你好!
1,op37是电压反馈型放大器,反馈电阻并不需要特别注意;基本原则是,电阻越小,功耗越大,噪声越小;电阻越大,噪声越大,功耗越小;
2,op37需要注意最小的放大倍数5,op37不是单位增益稳定的。
我放大倍数为10倍,OP37最大输出电流为多大?
输出电流跟负载也有关系。
建议您选一颗性能高一点运放得了。
你可以推荐几款,与这个相兼容的吗??
您好,
可以看一下:
OPA140
OPA827
OPA627等
opa228
opa37
opa277