Other Parts Discussed in Thread: XTR101
我用XTR101做一个压力电桥传感器转4~20mA的变送器,用万用表测电流,在没有施压时是4.0mA,由于万用表只能读到小数点后一位。但是当我把这个电流信号接入到西门子的模拟输入模块,通过西门子的PLC读取该信号的码值时,码值会有20个码的跳动,我想问下是哪个地方没有弄好还是这个芯片精度决定了就是这样的呢?
去耦电容都是接了,都没有什么效果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: XTR101
我用XTR101做一个压力电桥传感器转4~20mA的变送器,用万用表测电流,在没有施压时是4.0mA,由于万用表只能读到小数点后一位。但是当我把这个电流信号接入到西门子的模拟输入模块,通过西门子的PLC读取该信号的码值时,码值会有20个码的跳动,我想问下是哪个地方没有弄好还是这个芯片精度决定了就是这样的呢?
去耦电容都是接了,都没有什么效果。
您好,首先,您要给出具体跳动的数据是多少。
其次万用表是积分型输入,有良好的滤波效果,如果是PLC您要弄清楚PLC采样率是多少,然后分辨率是多少,如果采集速度非常快,建议求一下均值后再显示。
首先,建议您焊上三极管,因为内部三极管会导致芯片又较大的温升。
然后滤波的话,建议您在电流转换成电压后,加上一级RC滤波电路,时间常数可以取大一点,例如200ms或者更大,当然也要考虑到您所需要的响应速度。
如果回答解决了您的问题,请点击“是”,谢谢!
这种芯片的输出精度受电源影响较大,觉得应该测试一下电源稳定性,并使用高精度低温漂负载电阻
恩,我换个电源试试,先前使用的是开关电源,不行用个电源芯片试试,正好这个芯片的电压范围比较大。
负载电阻就没有办法了,因为我是接在PLC的电流输入端,负载电阻由它决定,不知道我这样理解负载电阻对吗
好像2阶RC滤波和一阶的效果差不多,效果有所改善,但是还是不是很满意,能给点其它建议吗?
你好,就芯片本身而言,其漂移是非常小的,只有几十ppm,在这个温度范围内是不会引入如此大的误差的,您这边反映的漂移如此之大,应该不是101引入的。引起漂移的因素很多,例如检测电阻的温度特性,电桥的温度特性,等等,您可以单独检测每一项的温度特性,然后分析找到引入误差的原因。
您好,如果您能够买过0.1%,10ppm的电阻,那最好用那种电阻来测试,如果您手上没有的话建议先测试一下你电阻的温度特性,另外像您的这种情况要非常注意热电偶现象,因为您的系统存在温差,所以要注意节点处金属的类型,尽量避免热电偶效应。