使用VCA821进行可调增益倍数放大,下面是VCA821的原理图,Vin是DA输出信号,Vg是可调的搞电平输出,Amax=20dB,
但是VCA821输出的信号只有一半放大了,另一半没有变化。这个是偏置的问题吗?有什么解决的方法吗?
输出波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用VCA821进行可调增益倍数放大,下面是VCA821的原理图,Vin是DA输出信号,Vg是可调的搞电平输出,Amax=20dB,
但是VCA821输出的信号只有一半放大了,另一半没有变化。这个是偏置的问题吗?有什么解决的方法吗?
输出波形:
Hi mei
请把偏置电路加在输入侧,由于输入信号没有偏置所以输出饱和,你给输出加偏置,也只是改变了输出的偏置点,不会解决输入信号引起的饱和。
另外,pin2 的电压是多少?R29和R9之间的电压是多少?输入信号和输出信号分别是在哪里测量的?R31是否接地?
Nick Dai 说:Hi mei
请把偏置电路加在输入侧,由于输入信号没有偏置所以输出饱和,你给输出加偏置,也只是改变了输出的偏置点,不会解决输入信号引起的饱和。
另外,pin2 的电压是多少?R29和R9之间的电压是多少?输入信号和输出信号分别是在哪里测量的?R31是否接地?
刚才试了下,把偏置加在输入端,能够解决了,但是就是本来0-2V的输出,现在变成了-1v-+1v了,是不是要在输出端再加一个偏置?
pin2脚的电压是可变的,
R29和R9直接接的是AGND,截图没把地信号截到
R31没有接地,是串在输出线路里的,这个不是RL么,还需要接地?
输入信号是在VCA821pin脚上量的,输出信号是在R31后端量的
Hi Mei,
你可以根据你的需要调整输出的直流偏置。
串在输出后面的R31应该是做阻抗匹配的,在应用中后面应该接阻抗为100欧姆的对地负载。