This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教方案:如何实现运放超出供电范围的电压输出(可外加器件)

Other Parts Discussed in Thread: THS3120

你好!

由于应用的特殊要求(高SR>300V/us, 高电流输出500mA, 可调的高电压输出-40~~~+40V),

目前从TI器件中只找到THS3120比较接近,除了供电范围不够外。

我想请教下,有没有办法通过外加器件,比方MOSFET之类(外部供电可以达到+/-50V),来实现THS3120的超出供电范围的输出。

谢谢。

  • hi,要实现你的要求确实可以通过外部的驱动电路来实现高电压(高电流)输出。

    你能大概描述你的项目的要求吗,比如输入信号类型、大小、频率以及运放的外围电路结构,这样有助于我们帮你找到合适的opa(方案)。