Other Parts Discussed in Thread: VCA810, VCA820, THS7530, OPA820
一直都在用AD603的芯片,不知TI有没有类似的芯片,希望大家能够提供一些资料。给点帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
和AD630功能相同的THS7530 ,VCA810很难调出,能够详细描述下问题出现在哪里?
VCA810_AGC电路的小结
VCA810做AGC的电路图如下:
不知道这样分析对不对,我是看了datasheet后理解得到的: 首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。 R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。 电容CC和R4是相位补偿的,但是这个相位补偿具体怎么工作的呢? 那么,是不是说这个V-应该在-4V以内?因为VCA810的控制电压只能在0~-2V之间。
以上是在论坛上摘抄下来的,大概的工作原理可以按照它上面所说的来理解。我在实际制作中并没有选用它所用的二极管类型,但我觉得并不影响,二极管在这里只是起着单向导通,整流的作用。所以选用哪种并不重要。还有RSSI端的作用我并不理解。
按照PDF原理图做出来的板子完全没有效果,输出端没有信号,无论调哪里都没有变化。在网上查了资料,看到有些的说法,按着它的说法去改也完全没有效果。可以说这个板是完全失败的,也不知道还可以改哪里,也见以前师兄做过也做不成功,只好放弃对它的调试。 2014.2.18
谢谢!
我想问问你的输入信号是什么样的,是包括直流吗? 电路肯定不要照搬照抄,根据实际要改动吧。