This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CD40106可以并联使用吗

请教TI的工程师,如题,想增加CD40106的输出能力,可以直接并联使用吗?

  • 楼主你好!

    不建议并联使用,因为期间的延时是不一样的。可以在输出增加增强驱动能力的IC,例如74245。如果要驱动线圈可以用 ULN2003 之类的。

  • 感谢您的回复!

    不好意思,我需要补充一下,我说的并联使用是指同一片CD40106的各个通道并联,输出只用sink电流, 不用source, 开通延时相差应该很小吧,不知道可不可以这样使用?

  • 楼主你好!

    同一片IC的各个通道也是有差异的。原则上不推荐这样设计,但是在很多产品设计中确实有这样使用的,使用多个门并联。延迟差异主要会导致各通道输出同一时刻电压不一致,导致电流增加。开关频率越高,开关损耗越大。所以,楼主根据具体情况做下实验,具体情况具体分析。