我将INA213芯片用作充电电流检测应用,使用一片1206封装的40毫欧电阻作为检流电阻。电路连接如下:
也就是手册推荐的典型应用。其中REF引脚接地以选择电流方向,V+连接到Supply处,OUTput连接至单片机的AD输入端。
设备充电过程中Rshunt上会流过大约1.5A的电流,INA213的输出是正确的。工作正常。
当设备关闭充电时,Rshunt上没有电流流过。但此时INA213的IN+和IN-脚会消耗约30mA的电流!!!断电下测量这两个引脚到GND的阻抗,发现仅为140欧姆左右。这很不正常,而且跟手册上任意引脚电流不超过5mA的描述不符。
我测量全新的板子,IN+和IN-引脚到GND的阻抗为80K欧姆左右。
这样说来,很可能是上述第一片INA213已损坏。
但问题是,凡是进行过充电的电路板都已经出现了这个特征--即待机时耗电30mA,也就是说问题不是偶然的,是可复现的。而我的设计完全参照手册,并且整个系统中最大的供电的电压也不超过5V。怎么会造成INA213的损坏呢?充电的1.5A电流只是流过Rshunt啊。并且,从始至终,INA213检测电流然后转为电压输出的功能一直是正常的。
请问可能是什么地方出现了问题,谢谢!