This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

跨阻放大器输入信号的选取

       最近在测量TIA的时候遇到很大问题,芯片用的是TI的ONET8501TY,这款芯片用在光纤接收机中,是一个单端输入,差分输出的结构,根据数据手册上的电气特性图得出这款芯片的输入电流应该是uA级别的。实际中输入端应该接光电探测器,光电探测器产生的UA级别电流信号作为芯片的输入信号,但是由于光电探测器刚流片回来,没有加封装,所以现在测试的时候并没有在芯片的输入端加光电探测器,而是直接通过信号发生器输出的电压信号作为芯片的输入,我想请问这样去测试有问题吗?到底合不合适?

      其中在测试的时候也遇到了很奇怪的问题,输入的电压信号只有在Vpp=240mv的时候芯片才会有输出,波形也是我想要的,但是芯片输入端的波形已经不是信号发生器输出的正弦波了,电压低于这个值时,一点输出都没有,反而芯片输入端的波形就是信号发生器输出的正弦波。这款芯片3dB带宽在8GHz左右,但是我把输入信号频率调节到7M的时候输出波形由方波变成了类似正弦波一样的东西(输出方波是正确结果),我就想不明白为什么。难道是不该加电压信号测量,另外输入电压信号加这么大才会有相应的输出信号,我能不能得出输入电阻很大呢?

    测量电路图如下所示:

  

 

  • 急啊……都没有人回复!

  • 你好,ONET8501是个跨阻放大器,不建议在输入端加电压来进行测试,这样是不能得到想要的结果的。

    此外,我不是很理解你说的光电探测器刚流片回来指的是什么?

    我要给的建议是:对于这种芯片的调试,并不完全是简单的电路原理的分析,其实更多的是要进行不停实验,因为很多串扰等等都源自于你的bonding情况,根据不同的光电二极管不同的摆放位置等等,可能会导致不同的敏感度及串扰等等。希望你能直接bonding好之后进行分析,其实不一定要完全封装好,你可以使用激光器直接打到光电二极管上来进行实验的。

    best regards

    Marvin

  • 补充一句,这个输入是光电流,不是弱电压信号。