This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC 24V 对外供电,怎样在24V线路上 检测外部负载是否接入(负载加上时,约200~1000mA)?是否有器件or方案推荐?谢谢

需求:不需要检测负载电流大小,只判断负载有没有接入;

负载自身又没有反馈,只能靠24V上对外是否供电来判断负载是否在位;

请推荐合适的器件 or 方案, 感谢;

  • 您好,

    对功耗要求很高吗?如果不是太高,可以高端侧串联一个小的采样电阻,运放采集电压然后使用比较器判断采样电阻上的电压,使比较器输出高低电平来判断;

    也可以低端侧(负载接地端)串联一个小值采样电阻,然后直接比较器判断采样电阻电压,使比较器输出高低电平来判断,这样少用一个运放,但是负载的地就会有一个采样电阻电压。

    这种方法在负载工作时,会在采样电阻上产生一定的功耗,增加产品整体功耗。