This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您是什么应用?需根据设计需求确定。
在 LMH7322 产品首页,如下链接,如下截图所示部分,提供了LMH7322 各种仿真模型,您可以搭建自己的电路,使用仿真验证电路的功能。
https://www.ti.com.cn/product/cn/LMH7322

您好,前端时钟质量比较差,我是把LMH7322用作一个时钟比较器。我也用TINA仿真过,我给定一个过零点的正负信号时,正负幅值一致,比较后得到一个占空比50%的方波。当我给前端输入信号一个直流偏置的时候,比较器输出可能就直接是一条直线了,或者占空比很小,查看手册也并没有找到这个vref的具体说明,所以来论坛寻求一下帮助。



以上是测试结果,感觉和零点相关,但是怎么调这个Vref电压值,因为我实际使用的时候波形并不是过零点对称的波形

所以请问这个电压该如何设置?谢谢
首先,Latch管脚的参考电压是VCCO,应通过10k电阻连接到VCCO,而不是VCCI。

您的输入信号是带DC成分的信号是吗?然后希望比较器输出占空比为50%的方波,是吗?您可以像下图这样在输入端加一个AC耦合电容以去除直流成分: