This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单运放板,采用SOT23-5、SO08封装,OPA333
你好,能不能把你的应用说的更具体点呢
楼主你好!
能否将需要的传递函数列出来?表达式?
我在做毕业设计,单运放通用模块,上面写的就是这些,不是很懂啊
应该只要是最基本的东西就可以吧,能不能搞个简单的
难道说的是同相、反相、微分、积分(四输入)和差分输入(差形态)?
写的是可配置为同相放大、反相放大、四输入和差以及二阶MFB滤波器的形态
楼主可以参考下这个:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-763.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-732.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-692.pdf