This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA189: 二阶巴特沃斯滤波器做反相输入时,输出的电位接近正电源

Part Number: OPA189


如下图所示,当节点B接到模拟地时,Filter1的电位接近15V,这是为什么?

  • 您好,

    电路中将运放的同向输入端接至运放输出端,这是正反馈电路,运放的工作相当于比较器,比较器的输出就是供电电源。输出值是正电压还是负电压取决于运放两输入端电压的大小,如果同向输入端电压大于反向输入端电压,输出是正电源轨电压15V,反之则是负电源轨电压-15V。运放两输入端的电压取决于运放的输入失调电压、输入失调电流、外接电阻、耦合的噪声等因素。

  • 如果我现在要做一个反相输入的二阶巴特沃斯高通滤波器的话,我的原理图应该怎么改呢?

  • 我查了下应该没有反相输入的二阶巴特沃斯高通滤波器这种结构,您为什么需要反向输入?是需要将信号反向吗?您可以加一级反向比例运算电路实现,或者用下面高通滤波器结构,它的增益是负值:

  • 请问二阶巴特沃斯高通滤波器(截止频率为0.1Hz)这样设置可以吗?

    我之所以有这样的疑问,是因为滤波器设计软件里边生成的参数大概是这样的(C31和C32大概是uF级别了,R33和R34是K欧姆级别),而uF级别的精度高一点的电容在我常买的网站上要几十块钱一个,所以我自行将电容改为100nF,电阻改大了。

  • 之前看到论坛说,在积分电路运放输出零电位的时候,反相输入的运放会使其在零电位更加稳定。

  • 我这样改会不会出问题?

  • 电阻值不建议选这么大,一般建议不超过500k,因为电阻值越大越容易拾取干扰。建议您选取电容和电阻值时都折中考虑。

  • 工程师您好:感谢您的回答,基于您的答案,我还有以下两点不清楚:

    1.电阻值越大的话,它容易拾取哪些方面的干扰

    2.电阻小于500k,那电容呢,电容值得范围是多少?

  • 1、周围的电磁干扰。根据磁生电、电生磁的原理,因为电阻值很大,干扰产生的一点点的电流就会在电阻上产生较大的电压,对电路造成干扰。

    2、电容值没有推荐范围,可以根据截止频率计算获得。但是我认为电容值不要太小了,太小了易受PCB layout寄生电容、以及元器件的电容参数的影响。