Part Number: PGA281
Other Parts Discussed in Thread: THS4531
我用AD7134的VCM引脚输出2.048V的电压,然后再串接一个100欧姆的电阻连接到PGA281的VOCM引脚可以吗?
AD7134与PGA281的外围电路如下:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用AD7134的VCM引脚输出2.048V的电压,然后再串接一个100欧姆的电阻连接到PGA281的VOCM引脚可以吗?
您好,可以的,或者可去掉100ohm电阻直接接电压源,串联上相当于增加了信号源的内阻,不过PGA281的Vocm是高阻抗输入为1Gohm,串联个小电阻应该问题也不大。
通常共模电压接供电电压的一半,目的是为了使得输出信号能够得到最大的幅值范围。
PGA281的Vocm的电压范围为(VSON) + 0.1V~(VSOP) -0.1V,只要在这个范围内都是可以的,所以2.048V也是可以的。
您提到运行开始是没问题的,运行一段时间后,电压跳动,我的建议是先断开PGA281,监测AD7134的Vcm电压是否是这个情况。
我担心是AD7134这边的问题。
那目前输入信号的幅值和增益是否能造成输出饱和?参考下PGA281的内部架构:

如果输入信号足够大,足以驱动输出达到饱和状态时,可以看到输出级都接了背靠背的二极管,那么这些二极管上的电压开始增加。如果该信号足够大,也足以正向偏置这些二极管,那么 VOCM 引脚将开始拉电流或灌电流,会造成Vocm的不稳定。
另外,EF引脚也可以判断输出是否达到饱和,正常工作时,EF为低电平,当出现输入过压,内部A1运放饱和,或者Gain过载,以及输出饱和时,EF都会被拉高,PGA281处于error状态,导致其不能正常处于线性工作范围。
将TH431输出的2.5V接到网络标号2.048V这里,电路稳定了。这是什么原因?
2.048V是AD7134的输出共模电压,TH431的输出接在2.048这里吗?
TH431是不是型号写错了,THS4531?电路中没看到TH431这个器件。
您好,因为TH431这个型号查不到,您是否使用的基准源接到2.048V这里,然后输出给PGA就稳定了是吧?
如果选用的是基准源的话,那主要原因还是因为基准源精度高,输出阻抗非常低,这样会使得电流在其输出端的压降非常小,否则的话很小的电路都有可能在输出阻抗上产生压降导致电压不稳定。这也是一般ADC的基准选择基准源作参考的原因。
我们的基准源型号TL431的输出阻抗只有0.2ohm。
您可以看下AD7341的Vocm的输出阻抗是多少,对比一下。